This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV112:输出似乎消失10MHz 或更高

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830076/lmv112-output-seems-to-disappear-10mhz-or-above

器件型号:LMV112

我在电路中使用该部件、它最终将从振荡器馈送、但目前是数字 ARC/信号发生器。

我已经在电路板上焊接了3、输出馈入了一个 TTL 计数器和一个 RAM - FIFO 时钟。

我为器件提供5V 直流电、

并且到这两者的输入信号通过1nF 电容去耦、我已经修改了0.5V 至5V P-P 之间的方波输入振幅

并在我的示波器上持续监控输出。

但是、一旦 I/P 方波频率超过大约10MHz、输出就会消失。

两个使能端均为高电平。

此致

Paul Applegarth

Ceng、Meng、BSC、MIET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    LMV112可支持10MHz 输出。 不幸的是、我不知道为什么会发生这种情况、但我将在这里尽力提供帮助。

    您是否观察到另一个器件的输出高于10MHz? 您能否分享一些显示输入和输出的示波器截图?

    此外、示波器设置是什么(通道阻抗/耦合)? 您是否使用示波器探头进行测量? 如果是、什么探针?

    我还可以支持原理图和布局审阅。 如果您不希望将原理图或布局发布到公共论坛、您可以通过私人邮件直接与我分享。

    此致、
    通道