This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK环路 滤波器组件

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829826/lmk04828-lmk-loop-filter-components

器件型号:LMK04828

您好!

我们将对时钟板进行第二次旋转。 我们将使用 LMK04828、其中100MHz LVCMOS 时钟进入 OSCin 单端。 (P/N:Connor Winfield VX545)。 进入 CLKin1端口的是一个10MHz 原子时钟。

以下是我们将使用的环路滤波器组件。  

PLL1:

R1: 0.082k Ω

C2:22000nF

C1:1500nF

PLL2:

R1:0.820KOHms

C2:2.2nF

C1:0.047nF

我还为每个 PLL 连接了 PLLatinum Sim。  

以及我们使用的十六进制值。  

我想确保它能够正常工作。 我们的第一个解决方法没有成功。 我们非常感谢您的帮助。  

谢谢你。  

e2e.ti.com/.../6560.HexRegisterValuesLMKtmp.txte2e.ti.com/.../PLL_5F00_OSCin_5F00_100MHz_5F00_20190813.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    检查十六进制值和环路滤波器仿真、看起来一切都应该正常。 话虽如此、对于 PLL2、环路滤波器值看起来与 之前在 https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/825576中的电路板修订版中相同、您表示它是导致锁定问题的 PLL2。 出于测试目的(如果可能)、最好在下一个旋转中使用可选的0Ω Ω 电阻器将 OSCin 端口的布线拆分到 SMA 连接器、以便您可以使用信号发生器提供的源直接向 OSCin 馈送调试信号。 这样、您就可以将 PLL2与 PLL1隔离、并在需要调试时单独处理每个 PLL。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我们现在锁定了我们板的旧旋转。 这些值将用于新的旋转。 非常感谢您关注我们的价值观。 我们将研究添加一个0欧姆电阻器、以将一个 sig gen 注入到 LMK 中。 感谢你能抽出时间。  

    -Scott Okuma