This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:DRVn 上的脉宽扩展方法

Guru**** 2929230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829816/tpl5111-way-to-extend-the-pulse-width-on-drvn

器件型号:TPL5111

大家好、


我代表我们的客户发布此查询:

客户需要 TPL5111的上电功能来启动脉冲或逻辑高电平。 然后使用它来启用直流开关并为另一个电路供电。 然后、客户希望电路继续"延长"逻辑高电平的持续时间-只要用户需要电路通电即可。 完成后-希望通过不扩展脉冲来关闭 TPL5111。

  是否有任何方法可以扩展 DRVn 上的脉冲宽度?

注:客户已尝试通过应用 VCC 来使用 DELAY/M_DRV -但似乎没有扩展脉冲宽度。


请告诉我上述客户应用是否可行、以及如何在不使用其他 IC 的情况下实现这一点


谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    TPL5111的初始条件和脉宽无法更改。

    通常、您尝试执行的操作的时序图很有用、但我们可能无论如何都无法在此找到解决方案。

    此致、