This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:超出预期的小数杂散

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829388/lmx2595-fractional-spurs-beyond-where-anticipated

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

我正在评估 LMX2595上的杂散、并发现它们处于意外偏移。

基准输入为100MHz、基准倍频器启用200MHz PFD。

对于10MHz 步长、我将小数分母设置为20。

混搭顺序设置为3。

我只期望杂散接近相位检测器倍数、但几乎每个调谐频率都有杂散、偏移与调谐频率和相位检测器倍数之间的差异无关。

我在整个频带中调谐时看到的杂散为5、10、15和20 MHz 偏移(并非总是一次全部)。

我计划在全辅助模式下运行、但我也检查了是否启用了 VCO 自动校准、发现这使得一些杂散更好。 例如、如果我使用全辅助模式并在 PFD 倍频(即13000MHz)上进行调优、则在5MHz 和10MHz 偏移处会有杂散。 如果我启用 VCO 自动校准并调谐到 PFD 倍数、杂散会消失、但在我调谐到远离 PFD 倍数的情况下会有其他杂散。

是否有一些可能导致这些杂散的寄存器设置?

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    使用200MHz 的相位检测器频率和20的小数分母、您可以在200MHz/20 = 10MHz 时获得杂散、在200MHz/20/2= 5MHz 时获得小数杂散。   您将发现、如果切换到一阶调制器、10MHz 时的杂散将增大、但5MHz 时的小数杂散将消失。  如果切换到四阶调制器、您将在2.5MHz 偏移处看到小数杂散。  

    小数杂散不是一个微不足道的主题、可 通过我们免费的在线 PLLatinum Sim 工具(ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)进行建模。  我的免费 PLL 在线手册(ti.com/tool/pll_book)中还对小数杂散进行了深入讨论

    此致、

    Dean