Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW
我正在评估 LMX2595上的杂散、并发现它们处于意外偏移。
基准输入为100MHz、基准倍频器启用200MHz PFD。
对于10MHz 步长、我将小数分母设置为20。
混搭顺序设置为3。
我只期望杂散接近相位检测器倍数、但几乎每个调谐频率都有杂散、偏移与调谐频率和相位检测器倍数之间的差异无关。
我在整个频带中调谐时看到的杂散为5、10、15和20 MHz 偏移(并非总是一次全部)。
我计划在全辅助模式下运行、但我也检查了是否启用了 VCO 自动校准、发现这使得一些杂散更好。 例如、如果我使用全辅助模式并在 PFD 倍频(即13000MHz)上进行调优、则在5MHz 和10MHz 偏移处会有杂散。 如果我启用 VCO 自动校准并调谐到 PFD 倍数、杂散会消失、但在我调谐到远离 PFD 倍数的情况下会有其他杂散。
是否有一些可能导致这些杂散的寄存器设置?
谢谢、
John