This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1208:关于最大消耗电流

Guru**** 2811035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829478/cdclvd1208-about-maximum-consumption-current

器件型号:CDCLVD1208

您好!

ICC100和 ICC800中是否包含 ICCSTAT?
我想知道该器件的最大电流消耗。
您能否告诉我如何计算最大电流消耗。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大时钟频率为800MHz、因此您可以使用111mA 的 ICC800 (max)。

    此致、
    通道