This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:温度变化时 VCO 锁定条件

Guru**** 2987030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829446/lmx2572-vco-lock-condition-under-temperature-change

器件型号:LMX2572

尊敬的团队:

我的客户正在评估 LMX2572、对其 VCO 有一些疑问。

问题1. LMX2572的 VCO 锁定后、它绝不会在 -40°C 至+85°C 的推荐工作环境温度范围内解锁、对吧?
    例如、一旦 VCO 锁定在 Ta=-40°C 下、当 Ta 变为+85°C 时、它永远不会解锁、对吧?
    为了了解该特性、他们应该参考 LMX2572数据表中的哪个参数?

问题2. 如何选择 VCO 频率?
    VCO 频率是否仅根据输出频率设置进行选择? 或者还有其他因素吗?

问题3. VOC 频率是否会随环境温度变化而变化?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    Q1、没错。 此数据可在"电气特性"部分中找到。 它称为允许的温度漂移。

    Q2、当 R0被编程时、芯片将启动一个 VCO 校准例程。 此例程将选择正确的 VCO 内核(我们有六个 VCO 内核)、最佳频带(我们称之为 Capcode)和幅度(我们称之为 DACISET)。

    问题3. 是的、VCO 频率将随温度漂移、这就是它需要 PLL 使其保持恒定频率的原因。