This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1108:12通道25M 时钟缓冲器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/828916/cdclvc1108-12-channel-25m-clk-buffer

器件型号:CDCLVC1108
主题中讨论的其他器件:CDCLVD1212

大家好、

我的客户正在寻找12通道时钟缓冲器、输入为3.3V TTL 25MHz、输出为 LVDS 或 HCSL。 线 长 为50cm。 你有什么 建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题已提交给主题专家、并将在工作时间内得到解决。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCLVD1212是最好的建议、但该器件的 VCC = 2.5V、因此您需要衰减输入。 您可以使用 IBIS 模型仿真所需长度的传输线。

    此致、
    通道