This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595斜升

Guru**** 2391465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829026/lmx2595evm-lmx2595-ramping

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

您好!

一位客户 使用 LMX2595生成增量 LFM 信号、该信号的范围 为8G ~8.05G。 TICSpro 的配置如下:

输出不正确、请参考输出:

但是 、当使用 RAMP1更改 RAMP0的 NEW_RAMP 时、输出正常、请参考:

那么问题是什么? 我并不完全理解 ramping 函数、您能帮我提供一些建议吗?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    客户希望如何提升?

    (1)连续三角波:8000MHz -斜升->8050MHz -斜降->800MHz -斜升->8050MHz ..........

    (2)重复三角波:8000MHz -斜升->8050MHz; 8000MHz -斜升->8050MHz; 8000MHz -斜升->8050MHz;..........

    (3)单斜坡:8000MHz -斜坡上升-> 8050MHz (保持在8050MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望得到(__LW_AT__2)重复三角波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金京

    请尝试选中 RAMP0中的 RST 框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 RST 被检查,输出不是那么好时、请参考输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金京

    我认为这是正常的、因为您在要求它再次上升之前、您会强制它立即从8050MHz 跳到8000MHz。 合成器需要一些时间才能在8050MHz 至8000MHz 范围内趋稳、因此斜坡的开始不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、非常感谢。