This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594查询

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/827982/lmx2594-lmx2594-queries

器件型号:LMX2594

您好、  

关于 LMX2594、我有两点需要澄清。  

1.当 LMX2594进入解锁状态或无效状态时、LMX 的输出将是什么?

2.您能否分享100MHz 至3GHz 范围内的输出功率详细信息? 数据表中的图18仅包含3GHz 至15GHz 的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当锁定检测无效时、OUT_MUTE 功能可用于静音输出。 请参阅数据表中的表4。

    使用电阻负载时、低于3GHz 的输出功率平坦至100MHz。

    此致、

    Liamj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liam、  

    感谢您的回复。  

    我还有一个问题、  

    如果我不使用 可用的 OUT_MUTE 函数并且 PLL 停止在解锁状态、那么输出将是什么?  

    谢谢、此致、

    Srinivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    无论是否锁定、都将有来自 RFout 端口的信号。 根据普通解锁特性、输出信号的外观可能会有很大不同、因此我们无法进行一般猜测。