This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571的4 FSK 调制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/828178/lmx2571-4-fsk-modulation-of-lmx2571

器件型号:LMX2571

您好!

我们的客户使用具有4FSK 调制功能的 LMX2571、所有寄存   器都正确写入、但输出偏差不正确、例如载波频率为180Mhz、设置频率偏差为+-10kHz 和+-20kHz、但输出频率为180Mhz。 载波频率为20kHz 时、输出频率偏差为+-2kHz。  那么、您能帮助进行分析吗?  

此致
Kailyn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    确保他们已使用数据表中表32所示的公式正确计算频率偏差。

    同时确保 DEN 设置为零或2^24-1。  

    有关示例、请参阅数据表第8.2.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neol,

    感谢您的回复、客户设置了 DEN 0、但频率偏差不正确。 那么、频率偏差是否有任何限制? 例如、偏差不超过180MHz 的10kHz、或偏差不超过48Mhz 等的4kHz?  

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    FPD 频率是多少?