This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:LMK04906:双 PLL 模式

Guru**** 2788305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/828736/lmk04906-lmk04906-dual-pll-mode

器件型号:LMK04906

 我们在 印度河上的双 PLL、内部 VCO 模式下使用 LMK04906。

请告诉您、如果在上电后任何时候都未启用 CLKIN0_[PN]、结果是什么。

 

最初、此电路用于支持 SyncE。

但使用当前软件时、SyncE 不会启用。

 

因此、我想知道输出时钟是否得到保证、同时禁用 CLKIN0_[PN]。

 

 

LMK04906寄存器转储捕获如下:

R0  0x00140280

R1  0x00140200

R2  0x00140200

R3  0x00140200

R4  0x00140200

R5  0x00140200

R6  0x04400000

R7  0x04400000

R8  0x04040000

R9  0x55555540

R10 0x91024100

R11 0x04011000

R12 0x1B8C0060

R13 0x03639060

R14 0x13700000

R15 0x80008000

R16 0xC1550400

R17 0x08002C80

R18 0x03200000

R19 0x99050000

R20 0x06000000

R21 0x00000800

R22 0x004F0000

R23 0x70000000

R24 0x000000C0

R25 0x02C9C400

R26 0xAFA80000

R27 0x1C003CC0

R28 0x00109C40

R29 0x008000A0

R30 0x050000A0

R31 0x59000D40

 

e2e.ti.com/.../lmk04906.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip、您好!

    如果在启动后的任何时候都看不到 CLKin0、则 PLL1的电荷泵输出将保持在三态。 驱动 PLL2的 VCXO 可能具有一些频率偏移、这将通过 PLL2传播到输出。

    目前、您没有启用保持模式。 保持模式可在未检测到输入基准时对 PLL1电荷泵输出端的直流电压进行编程。 当信号丢失或 CLKin0不存在时、保持模式通常具有更高的频率精度。 我建议查看数据表第8.3.5节、了解有关编程保持模式的更多信息。

    此致、