This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:TICS Pro 错误

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/826687/lmk05028-tics-pro-error

器件型号:LMK05028

大家好、团队、

突然、当我们尝试运行脚本时、我和客户 TICS Pro 出现错误。 我们的 TICS Pro 在几天前没有出现错误... 您知道原因是什么吗? エラー 表示误差


此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将对此进行研究、并将在下周初做出响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    1、检查 TICS Pro 版本、最新版本为1.6.10

    2、在"运行脚本"之前、请"更新频率计划"。

    3,“运行脚本”之前“开始页”中的设置是什么? --另存为.TCS 文件

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    感谢您的回复!

    1、我的版本是2.6.10
    2、我尝试过它、但存在错误。
    请参阅以下文章"e2e.ti.com/.../3053793

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我发现只有"2环路:TCXO、APLL"会导致 MATLAB 运行错误、其他模式良好。

    在我们修复此错误之前、请采用"3 LOOP:REF、TCXO、APLL"模式。 TI 美国团队会在他们回来时对其进行调查。

    不带 REF 输入、您仍然可以实现2环路 DCO 控制。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yon-San、您好!

    您能否共享出现问题的已保存.TCS 文件?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothy

    您上次共享的问题也会出现。 我不知道为什么… 问题突然出现在我的 PC 和客户 PC 上。

    此致、

    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我将与一些更熟悉计算的团队成员分享这一点、看看他们是否能够提供一些见解。  我将进行更新。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认了此错误。  在更新中将消除此问题。  此外、如果 TCXO 的环路带宽< 5Hz、则不会出现这种情况。  (当前由 REF 环路带宽设置)。  还将更新此信息。

    73、
    Timothy