This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01010:能否使用 LVDS 驱动 LMK01010

Guru**** 2814995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/828235/lmk01010-can-i-use-lvds-to-drive-lmk01010

器件型号:LMK01010

大家好、很抱歉打扰你。

我对 LMK01010器件,有疑问,即,我是否可以使用 LVDS 信号驱动至 LMK01010 的(__LW_AT__CLKin0,CLKin0*)。

数据表 不清楚。 从数据表中、只 需知道20Mhz 时的输入正弦波,功率必须超过-2dBm。、但 LVDS 功率大约为-5dBm。、因此我可以使用 LVDS 来驱动 LMK01010。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 LVDS 输入与此器件配合使用。

    此致、
    通道