This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:精确的100MHz LVDS 输出?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/827618/cdcm61001-exact-100-mhz-lvds-output

器件型号:CDCM61001

您好!

我们希望在项目中尝试 ADCM61001。 我们将使用24MHz LVCMOS 输入。

是否可以获得精确的100MHz LVDS 输出、如果可能、我们应该如何对预分频器、反馈分频器和输出分频器进行编程?

如果不可能、您可以为接近100MHz 的任何频率提供分频器值。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muharrem、

    您可以按如下方式对其进行设置:PS (预分频器)= 3、FB (反馈分频器)= 25、DIV (输出分频器)= 6。

    现在 VCO 频率= 24 * PS * FB = 1800MHz

    输出频率= 1800/PS/DIV = 100MHz

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Hao。