This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:公式17计算

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/827171/lmk05028-formula-17-calculation

器件型号:LMK05028

大家好、团队、

对于 DCO 频率阶跃大小、我们希望仔细检查 GUI 和公式17的对应关系。

在我们的理解中、FDEV 是 DPLLy_FDEV。 Reqd_ppb 是否为目标(ppb)? 目标(ppb)和实际(ppb)之间有何差异? 我们想计算 ΔF (差分频率值)

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将更深入地研究您的问题、并希望在未来2天内得到回复。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yon-San、您好!

    由于我们正在努力校正 TCXO/APLL 模式的软件错误、实际/FDEV 值似乎没有更新以进入目标 ppb。

    目的是在将值(ppb)输入到目标中时、根据公式17计算 FDEV。  当然、FDEV 必须是整数、因此实际报告舍入时实际的 ppb 移位情况。

    您将能够使用 EQ17计算 FDEV 值、然后在 FDEV 框中输入该数字、并根据您的输入查看 FDEV 差值。  在我们更新 TICS Pro 之前、目前会中断有用的计算。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    谢谢!! 这意味着现在没有进入目标的意义。 如果 TICS pro 工作正常,我们运行脚本时将自动计算 FDEV 值,对吧?

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yon-San、您好!

    [引用用户="Satoshi Ye">谢谢!! 这意味着现在没有进入目标的意义。 [/报价]
    正确。  但 FDEV 仍然有效、只需手动计算实际的 ppb 即可。

    [引用 user="Satoshi Ye"]如果 TICS pro 运行良好,则 FDEV 值将在运行脚本时自动计算,对吗?
    每当您更新目标时、它都会重新计算。  我们将很快针对 TCXO/APLL 用例修复此问题。

    73、
    Timothy