This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有关 lmx2594的 VCO 校准的一些问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/843471/lmx2594-some-issues-about-vco-calibraion-of-lmx2594

器件型号:LMX2594

 您好!

我对 lmx2594的 VCO 校准有一些问题:

 lmx2594的 RFout 为7~8.3GHz、我不协助进行 VCO 校准。这是否意味着当我设置 FCAL_en=1时 VCO 将自动校准?它的可靠性是什么?此校准是否会随温度(-40C~25C~50C)变化而变化?如果它确实需要更改和解锁 VCO 又来了吗?

2.对于 VCO 校准、我看到 了第23页表5中的最新数据表中的一些建议。我对我的设置进行了比较、发现我没有按照建议设置 VCO_SEL&VCO_daciset_strt&VCO_capctrl_strt。  我在上面使用的频段中选择了一个频率点(例如7671.6Mhz)、然后从 TICS 导出寄存器配置作为初始化寄存器配置。当我更改为其他频率时、我只需对 N 分频器值和 PLL 分子和分母进行编程、然后对 FCAL_EN (R0[3])= 1.这很重要吗?或者我会更好地配置 这三个部分是否符合您的建议?

如果我的 RFout 更改为9~12.3G、我是否必须使用两个初始参数进行 VCO 校准?一个用于11.9~12.1G、另一个用于其他频带。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    1.当 R0被 FCAL_EN=1设定时、VCO 校准将被启动。 VCO 校准速度取决于参考时钟频率。 最大 速度为200MHz。 使用 CAL_CLK_DIV 来改变这个频率。 较低的速度将确保校准更加稳健。 因此、我们可以始终使用远低于200MHz 的较低速度。 此外、LMX2594具有内部 LDO、在施加 Vcc 时会加电。 LDO 需要一些时间才能加电和稳定。 建议不要对器件进行编程、直到器件加电几毫秒。 或遵循数据表建议的初始上电编程序列。

    2、3。 您的编程顺序正确。 表5中的建议设置返回最短的 VCO 校准时间。 您可能不需要遵循。 但是、对于所有 VCO 频率、我建议使用 VCO_SEL=4、VCO_DACISET_STRT = 300和 VCO_CAPCTRL_STRT = 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。我将在我的设计中采纳您的建议。~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     对于 VCO 校准、我还有一个问题、如下所示。我在电路板上设置相同的频率、但 当我多次重新启动电路板时、我在 reg112中发现了一些差异、当我回读 eachtime 时。 例如、频率为7625.24M、reg 112可能是0x0111、0xd0、0xcd、0x00cb、0x00c8等,、而 reg110 (0x0428)和 reg111 (0x0093或0x0094)在回读时基本相同。它是否正常工作?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请尝试使用较低的状态机时钟并重新执行测试。 或者、您可以尝试将 ACAL_CMP_DLY 设置为较高的值、例如20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     是的、我已经降低了我的状态机时钟、并将 R1从0x0809更改为0x080A (我的 OSC=368.64M)。

     我还有一个问题、如果我在25°C 时执行 VCO 自动校准、但我的电路板应在-40°C 至55°C 的温度范围内工作、这意味着25°C 配置应在整个温度范围内工作。如果 VCO 无法稳定运行、则可能会在较低或较高的温度下解锁。您是否有一些建议让我避免这种情况发生?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们支持125C 连续锁定、无需重新编程。 也就是说、如果您将其锁定在-40C、然后将温度设置为85C、它将保持锁定状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     是的、我知道您的意思、我相信我电路板上大多数 lmx2594芯片都像您说的那样工作。但是、始终有一个或多个芯片(直到现在我们发现了一个)不工作、正如您说过的那样。作为一名设计人员、 我只是希望所有这些设备都能正常工作、因此 我看到我还能做些什么来使它们能够稳健工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果您认为某个器件工作异常且不符合数据表规格、您可以联系我们的销售人员进行 QC 检查。