您好!
我对 lmx2594的 VCO 校准有一些问题:
lmx2594的 RFout 为7~8.3GHz、我不协助进行 VCO 校准。这是否意味着当我设置 FCAL_en=1时 VCO 将自动校准?它的可靠性是什么?此校准是否会随温度(-40C~25C~50C)变化而变化?如果它确实需要更改和解锁 VCO 又来了吗?
2.对于 VCO 校准、我看到 了第23页表5中的最新数据表中的一些建议。我对我的设置进行了比较、发现我没有按照建议设置 VCO_SEL&VCO_daciset_strt&VCO_capctrl_strt。 我在上面使用的频段中选择了一个频率点(例如7671.6Mhz)、然后从 TICS 导出寄存器配置作为初始化寄存器配置。当我更改为其他频率时、我只需对 N 分频器值和 PLL 分子和分母进行编程、然后对 FCAL_EN (R0[3])= 1.这很重要吗?或者我会更好地配置 这三个部分是否符合您的建议?
如果我的 RFout 更改为9~12.3G、我是否必须使用两个初始参数进行 VCO 校准?一个用于11.9~12.1G、另一个用于其他频带。
此致。