This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:需要设置

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/827622/lmk04821-setting-required

器件型号:LMK04821
主题中讨论的其他器件: LMK04832

您好!

我们计划使用 LMK04821为12个 ADC 计时。 LMK04821所需的时钟输出为10MHz。

您能不能建议生成10MHz 输出所需的设置、如所需的时钟输入和 LMK4821的寄存器设置。

请尽早通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krithika、

    时钟分频器最大值为32、VCO1的 VCO 后分频器最大值为8、VCO1的最小频率为2920MHz。 2920/(32*8)= 11.40625MHz 最小输出频率。 因此 PLL2不能用于生成10MHz。 请考虑改用 LMK04832、其最大时钟分频为1023。  

    我已附加一个.TCS 文件、可与 TICS Pro 软件配合使用。 在 TICS Pro 中、使用 Select Device -> Clock Generator/抖动 清除器(双环路)-> LMK04832的菜单、使用 File -> Load 打开.TCS 文件、并查看"PLL1和2"页面和"Clock Outputs"页面上的设置以获取基本建议。

    e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_10MHz.tcs

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我是否可以仅使用 PLL2和 OSCin 来生成输出、因为我需要根据用户在 LMK 所有输出上的选择来生成三个频率中的任何一个10/25.6/40MHz。

    如果我为 OSCin 输入提供 VCXO 并对这些输出进行 genrate 计算、这是可能的。

    请尽早通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krithika、

    如前所述、无法使用 LMK04821的 PLL2在所有输出上生成10MHz。   

    10/25.6/40MHz 的最常见倍数为640MHz。 使用任一 VCO (包括带有后分频器的 VCO1)不能生成640MHz 的倍数。

    我再次建议使用 LMK04832。 我更新了设置文件、以显示在 VCO 频率为3200MHz 时、LMK04832如何生成10MHz (chdiv=320)、25.6MHz (chdiv=125)和40MHz (chdiv=80)。 3200MHz 还可以轻松分频为常见的 VCXO 输入值、例如100MHz。 100MHz 的频率可均匀地分为许多输入值、例如非常常见的10MHz。

    e2e.ti.com/.../LMK04832-10-25.6-40.tcs

    此致、