This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111:CDCLVP111-SP 的电源电流是多少?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/839320/cdclvp111-what-is-the-supply-current-for-cdclvp111-sp

器件型号:CDCLVP111

尊敬的所有人:

我正在寻找 有关 CDCLVP111-SP 在所有输出端接时的电源电流 ICC 的信息。 数据表为我们提供了两个图: 385mA 的温度。 125°C 时的温度范围为–55°C、25°C 和405mA

我的问题是:电源电流如何依赖于分布式时钟的频率? 1MHz、10MHz 或100MHz 时钟信号的 ICC 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望电流消耗随频率增加、但我没有针对不同频率的 ICC 测量值。 我将进行调查并返回给您。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我是为客户提供支持的应用工程部门。  

    我们可以请求您提供反馈吗?

    提前感谢您。  

    BR、  
    -针虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    我目前正在尝试让我的手拿在测试板上、以便我可以进行基准测量。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lane、

    希望你们做得好!

    我们可以在此处请求反馈吗?

    提前感谢您的支持、
    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    我能够找到一些可用于进行基准测量的硬件。 它目前已发货给我、我计划下周进行测量。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    我使用 EVM 用户指南中所示的配置在工作台上进行了测量。 以下是室温的消耗结果:

    • 1MHz 时为3.3V @ 50mA 和2V @ 290mA
    • 10MHz 时为3.3V @ 50mA 和2V @ 290mA
    • 对于50MHz、3.3V @ 50mA 和2V @ 290mA

    如您所见、我在测试过程中没有看到任何功耗变化。

    由于我的测试设备的限制、我无法在100MHz 下进行测试。 希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道