This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/840681/bq32000

器件型号:BQ32000

您好!

在上述 RTC 控制器中发现一个时序问题、当设置了重新启动或重新启动板的日期和时间后、每次重新启动或重新启动的时序将延迟1秒。  

示例:设置时间 17:15:00 thu 19:09:2019重新启动或重新启动15后,时间将为 17:00 thu 19:09:2019

在正常情况下(运行状态)、其工作正常。

谢谢你

此致、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    只是想让你知道我的同事正在研究这个问题、他稍后会回来找你。 敬请期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您将此事提请我们注意。 如何重新启动/重新启动电路板? 您可以分享原理图吗?

    请注意、从备用电源切换到主电源后、需要一秒钟时间寄存器才能更新。 如果读数太早、可能会读出旧/不正确的时间值。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    重启通过软件命令实现、即'reboot'、重启是电路板的主电源打开和关闭。

    电路板启动时间 几乎为60秒、我认为 这不会影响从备用电源到主电源的切换。 参考设计原理图

    谢谢你

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您提供相关信息。 主板电源关闭时、器件是否由 Vback 供电、对吗?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    您的正确答案。

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的告知。 此信息将添加到数据表的下一修订版中。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    如何解决此问题? 这是已知问题吗?

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我们以前没有遇到过这个问题。 如果可能、我建议重新编程时间以调整1秒误差。  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我想知道、如何重新编程时间以调整 第二个误差。  

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我建议先读取时间、然后将时间写入当前时间加上重新启动后的一秒钟。

    此致、
    通道