This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:启动

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/827676/lmk04828-start-up

器件型号:LMK04828

你(们)好

我试图将 LMK04828变为现实、但没有成功。

我有几个问题:

1) 1)即使 PLL 未被锁定/运行、SPI 也可以工作吗? 即使用于 PLL1的 VCXO 和 CLKIN 均未运行?

我发出了 SPI 写访问、但当尝试读取线路时、该线路被卡在0[V¨]。

2) 2)是否必须提供 CLKIN 才能启动 LMK? 我知道我必须提供 CLKIN、但现在我只是想让器件移动。

我测量的一个结果是 VCXO 不输出任何时钟。 我检查了它的配置、看起来一切都很好。 只有 VC 引脚、即 CP1处于0[V]。 我不明白为什么它是这样的

谢谢

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    即使 PLL 未被锁定或运行、并且即使 CLKIN 引脚或 OSCIN 上没有时钟输入、SPI 也可以正常工作。 对于 SPI 事务、需要考虑以下几点:

    • 默认情况下、LMK04828以3线 SPI 模式启动、因此回读数据将从 SDIO 引脚传出。 更多信息、请参阅寄存器 R0的数据表说明。
    • 可寻址空间末尾有三个寄存器(0x1FFD、0x1FFE、0x1FFF)用于锁定 SPI 总线。 如果 SPI 总线被锁定、则写入将不会生效。 有关更多信息、请参阅数据表第9.7.9.10节。

    以下是在3线制模式下解锁 SPI 总线的 SPI 事务示例:

    没有 CLKIN 信号时、CPout1是否为0V? 默认情况下、POR 应启用保持并将 CPout1电压编程为大约中间值(在我的 EVM 上、默认情况下我看到2.12V)。 这可能表明 VCC 引脚未充分焊接、或 VCC 未输送到电源。

    此致、