This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:1PPS 同步

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/826817/lmk05028-1pps-sync

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: LMK05318

您好!

我的目标是 在2个(或更多)不同的卡(每个卡内部和所有卡之间)上创建同步低抖动时钟、使用来自外部源的分离1PPS 信号。

我还需要使用相同的1PPS、以便稍后使用其中一个时钟对其进行采样。 我正在寻找实现这一目标的最佳方法。

我看到 了 LMK05028 器件(也是 LMK05318)、它似乎能够与1PPS 同步。

问题是:

哪种器件更适合使用方式? 在单个卡中的时钟和不同卡之间、我的 shell 所得到的最大偏斜是多少?

(在不同的汽车中、要求最长为几 nsec)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个选项都可以支持1pps。 LMK05318具有单个 DPLL、而 LMK05028具有两个 DPLL。

    您能否澄清一下不同卡的含义、不同卡的这种情况是否都具有相同的1pps 输入?

    此致、