This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:PLL 级联配置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/838212/lmk05028-pll-cascade-config

器件型号:LMK05028

尊敬的所有人

我想使用 LMK05028 DPLL1从 REF_IN2以1PPS 锁定以生成时钟156.25MHz、并将 DPLL2锁定到 VCO1 FB 以生成时钟122.88MHz

我选择 DPLL2模式是2环路 TCXO、APLL、输入基准是 VCO1 FB、但当我运行脚本时、TICS Pro 说运行已取消。 DPLL (2)缺少输入分配。

如何设置调整以解决此问题?

谢谢你

e2e.ti.com/.../GPS_5F00_1PPS.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我目前正在努力纠正和更新 TICS Pro 版本的问题。  您是否有用于设置的时间线?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将于10月推出第一个原型

    此外、我还有另一个问题。 在初始锁定至1PPS 时、输出频率跳回并第四次跳回。 它跳至156.43MHz、156.06MHz、然后以小阶跃在156.25MHz 左右开始运行 、直到锁定。  

    大跳变频率是否正常、或者我需要什么?

    芯片的快速锁定行为。 我是否可以禁用快速锁定并将输出钳制为最大值、最小值以避免大分频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会指望用锁把大跳到1 PPS。  您的环路带宽是多少?  使用1PPS 输入时、您的环路带宽通常应为0.1Hz 或更低。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的 REF LBW 为0.02Hz、TCXO LBW 为200Hz

    我录制视频、请查看下面的链接。  

    https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALh04hCeWO4ul3g&cid=F5CDC3471598649C&id=F5CDC3471598649C%21237678&parId=root&o=OneUp

    它从4秒开始、我按下 PDN 按钮、它持续跳跃大约一分钟、然后用小步长进行调节、直到锁定。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够观看视频。  您能否通过探测 REFx 监控器 div out、div-2(例如,对于 STAT0引脚输出设置为0x2e = 0x0d,您可以确认是否有干净的信号通过。

    您应该会看到0.5Hz 信号。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的。 我设置 了 REFx 监控器 div out、div-2和 TDC feeBack out 到 STAT0、STAT1。 它以0.5Hz 的频率闪烁、锁定后它以相同的相位闪烁

    PHI 图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享一个保存文件(TCS 文件)、我可以尝试复制您的结果。  下周我需要与您再次讨论这个问题。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我附上 TCS 文件

    Thankse2e.ti.com/.../RRU_5F00_GPS_5F00_0.02_5F00_200HZ.tcs