This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906:无法启动 CDCE906 GUI (软件)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE906, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/835314/cdce906-cannot-start-cdce906-gui-software

器件型号:CDCE906
主题中讨论的其他器件: CLOCKPRO

大家好、

CDCE906软件有两种类型、可从产品文件夹下载。

但是、当我尝试运行.exe 文件时、这两个文件都需要 LabVIEW 8.2运行时间引擎。

由于我们无法从 National Instruments 下载旧的 LabVIEW 8.2运行时间文件,您能否向我们提供包含运行时间引擎的 GUI?

我们希望使用以下工具。

PC:Windows 10、64位操作系统、笔记本电脑。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 由于美国假期、我们将在本周晚些时候回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    我有另一个 GUI 安装程序、您可以尝试安装。 遗憾的是、通过 E2E 或电子邮件共享太大。 我将通过个人消息向您发送一个下载链接。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正面临同样的问题。  我尝试过的所有 ClockPro 软件链接(下载的文件为:scac073g.zip、scac097a.zip、scac119e.zip、scac120.zip、scac132.zip)都会导致可执行文件、该文件会提供有关 LabVIEW Runtime 8.2的错误消息。

    请将产品页面上的软件链接更新为工作版本。  (特别是"TI-Pro-ClockProgramming Software with LabVIEW 8.2 Run Time Engine"链接、该链接给人错误的印象、即包含所需的运行时。)、或者将我定向到工作版本的链接。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过一条直接的消息向您发送链接。

    此致、
    通道