This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00101:OE 触发同步

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00101, LMK01010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/843166/lmk00101-oe-trigger-sync

器件型号:LMK00101
主题中讨论的其他器件: LMK01010

你(们)好  

我们需要使用 LMK00101的 SYNC 函数。 这种集成方式是否与 LMK01010的功能相同?

LMK00101能否通过触发 OE 引脚来同步多个时钟、从而间接触发同步功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liven、

    它们的同步功能不同。

    在 LMK01010中、SYNC 用于同步所有输出时钟、因为分频器将生成不同的相位。   有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../snaa060a.pdf。

    在 LMK00101中、SYNC 是为了确保启用或禁用无毛刺脉冲输出。

    OE 引脚与输入时钟同步、以确保不存在 runt 脉冲。 当 OE 从更改为时
    从低电平到高电平、输出最初将具有大约400 Ù 的接地阻抗、直到的第二个下降沿
    输入时钟。 从输入时钟的第二个下降沿开始、输出将缓冲输入。

    由于没有输出分频器、所有输出时钟的相位基本对齐。