This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:功率级别随温度的变化

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/843073/lmx2595-variation-in-power-level-with-temperature

器件型号:LMX2595

我们在14、16、18、20GHz 的高频下使用 LMX2595。 根据图、功率级别随温度的变化很高

在14GHz 下、整个温度范围内的变化为3dB

在16GHz 下、整个温度范围内的变化为4dB

在18GHz 时、整个温度范围内的变化为4dB

20GHz 时的温度变化为6dB

您能否建议使变化对温度不敏感的方法、即保持变化+/- 1dB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madiwalesh、

    我认为这是芯片的行为、我们无法缩小差异。

    但是、我们可以动态更改输出功率设置(OUTx_PWR)、使变化看起来更小。

    在软件中创建 OUTx_PWR 与温度间的关系查找表、以便您可以根据当前温度调整输出功率设置。