This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:我们是否可以将 LMK00308和 LMK00338用作时钟缓冲器和转接驱动器?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, LMK00308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/842785/lmk00308-can-we-use-lmk00308-and-lmk00338-as-clock-buffer-and-redriver

器件型号:LMK00308
主题中讨论的其他器件:LMK00338

大家好、

请在下面告诉我吗?

我们能否将 LMK00308和 LMK00338用作时钟缓冲器和转接驱动器?

您能告诉我时钟缓冲器和转接驱动器之间的含义是什么?

作为 PCIe 转接驱动器、我们在下面进行了推广

LMK00338

http://www.ti.com/product/LMK00338

作为 PCIe 时钟缓冲器,我们在下面进行了推广

LMK00308

https://www.ti.com/product/LMK00308

 

LMK00338

https://www.ti.com/product/LMK00338

因为这些不同的是抖动和时钟频率(400MHz)以及不同类型的输出。

除上述外、客户能否将这两个器件用作时钟缓冲器和转接驱动器?

并告诉我们时钟缓冲器和转接驱动器之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我认为时钟驱动器和时钟缓冲器是指相同的东西、不同的人使用不同的术语。  

    您可以将这两种产品推广到 PCIe 时钟缓冲器/转接驱动器应用。

    由于 PCIe 时钟仅为100MHz、因此 LMK00343的抖动性能已足够好。