This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:LMK00308和 LMK00338之间的区别是什么

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/842645/lmk00308-what-is-the-difference-between-lmk00308-and-lmk00338

主题中讨论的其他器件:LMK00338

大家好、团队成员。

 请告诉我主题?

它们看起来非常相似,但输出类型是可编程的,我发现它们是不同的。

还有事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    好的、输出格式不同、LMK00338仅支持 HCSL 输出。

    LMK00338的抖动稍高;时钟输入频率仅高达400MHz。

    最重要的是、使用 LMK00338时、1ku 的价格要低得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noel-San

    感谢您的支持!