This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:BQ32002的 ppm 范围问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/842217/bq32002-ppm-range-problem-of-bq32002

器件型号:BQ32002

您好:

RTC IC 通常意味着精度越高越好、即 PPM 越小越好。 但是、BQ32002的 PPM 范围为-63ppm 至+126ppm。 请帮您解释、谢谢!

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    这意味着频率可能会在低于标称频率63ppm 到高于标称频率126ppm 之间变化。

    此致、

    Hao