This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:带 LMX2571的无线麦克风系统

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/841347/lmx2571-wireless-microphone-system-w-lmx2571

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMX2572LP

您好!  

我的客户希望开发一个采用 LMX2571的无线麦克风系统。

TI 是否有文档/参考设计可帮助我的客户开发系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    否、我们没有关于此应用的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对不起、先生、我找到   了专业麦克风和无线系统集成电路和参考设计的链接。

    http://www.ti.com/solution/professional-microphones-wireless-systems?variantid=11733&subsystemid=18463

    我想知道如何实现 LMX2751。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    此页面将所有单独的子系统板整合在一起。 没有将它们连接在一起的软件或硬件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

     对于专业 麦克风 和无线系统、建议使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您是指我们建议构建无线麦克风产品的哪个组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我需要一个射频合成器来完成数字数据传输和接收。

    我开始考虑使用 LMX2571来实现 FSK 调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    好的、LMX2571是一个很好的选择、尤其是当您希望以数字方式执行 FSK 时。

    有关如何使用 LMX2571进行 FSK 调制的概念、您可以参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/snaa309/snaa309.pdf

    但是、我们没有完整的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noel,

    您知道吗?LMX2571  是 FSK 调制的最大数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    没有最大值 采样率。 但是、最大值 频率偏差可能受相位检测器频率和分母的限制。  

    如果是这种情况、请考虑使用 LMX2572LP、它可以支持更宽的频率偏差。