This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582的输出是否可以连接到其输入端?

Guru**** 2981830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/840661/lmx2582-can-the-output-of-lmx2582-be-connected-to-its-input

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: LMK05318

大家好、

存在一个远程脉冲信号、该信号通过光学路径传输到本地。 它需要同步本地时钟信号。 但是、由于检测器的检测效率、有时脉冲将丢失。

PLL LMX2582的输出是否可以连接到其输入? 在存在脉冲的情况下、脉冲用于保持时钟同步、在没有脉冲的情况下、PLL LMX2582的输出用于保持时钟同步。 这是否正常? 是否会有积极的反馈?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我不清楚您希望如何处理脉冲信号和 LMX 器件、方框图将有所帮助。

    无论如何、在 PLL 系统中、VCO 用于跟踪基准时钟。 如果基准时钟来自 VCO、那么它将成为一个无限循环、它将永远不会被锁定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的答复。

    要实现的函数如下:CLKIN 是不连续的(有时它没有输出)。 在 PLL 输入的前端添加 SPDT。 当有 CLKIN 输出时、PLL 输入 CLKIN;当没有 CLKIN 输出时、PLL 输入 VCOCLK。 这样、当 VCOCLK 被输入到 PLL 时、PLL 不会锁定、对吧? 当 CLKIN 被输入到 PLL 时、PLL 可被锁定、对吧? 请告诉我这种连接是否可行。

    此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    假设 SPDT 处于 CLKIN 位置、PLL 将锁定到 CLKIN 信号。

    当 SPDT 断开时(在连接到 VCOCLK 位置之前)、PLL 将失去锁定。 因此、VCO 频率会立即漂移。

    一旦 VCOCLK 位置被建立、PLL 也将失去锁定、这是因为它的基准时钟(=VCO 频率)漂移。

    那么、他们的系统想要做什么呢? 也许我们可以帮助他们找出解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    需要实现的功能是锁定 CLKIN 时钟、 但 CLKIN 时钟将会丢失、因此我们希望使用 VCO 的输出时钟来弥补这一点、这样当 cklin 丢失时、我们可以使用 VCO 本身来识别相位、并使其保持不变。 当有 CLKIN 时、将其切回并跟踪它。 是否有任何方法可以实现此功能?

    此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    由于 PLL 的 VCO 输出回路到其基准时钟不起作用、因此您需要第二个基准时钟或保持器件来维持系统性能。

    如果客户不需要出色的保持、我们可以使用 LMX048xx 系列抖动清除器。 第一个 PLL 将继续锁定、即使其基准时钟丢失、频率精度也相当高。  

    如果需要出色的保持精度、则需要 LMK05318等 DPLL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的快速回复。

    但很抱歉、我不是很理解。 您能否用简单的方框图来说明它?

    感谢您的支持。

    谢谢、此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    让我们通过电子邮件进行讨论。 我们 FAE 中的建议环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的支持!

    我的电子邮件 :amy-luo@ti.com

    此致、
    Amy