This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:仅 PLL2

Guru**** 2870410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/868573/lmk04616-pll2-only

器件型号:LMK04616

您好!

如数据表图52所述、我想在单个 PLL2模式下使用 LMK04616、其中 CLKin0 = 100MHz、CLKoutX 1GHz:n (其中 n = 1、2、4、8)

使用当前初始化时、我没有锁定 PLL2。 (PLL2 VCO 为~7GHz)

lmk04616写入0000 99

lmk04616写入008D 80

lmk04616写入0015 00    
                     
lmk04616写入0016 08    
lmk04616写入0017 14.    
lmk04616写入0018 00    
lmk04616写入0019 00    
lmk04616写入001A 00    
                     
lmk04616写入001B 00    
lmk04616写入001C 01    

lmk04616写入006C 01    
lmk04616写入006D 4c    
lmk04616写入006E 1B    
                     
lmk04616write 0146 30.    
                     
lmk04616写入0073 00    
lmk04616写入0074 0A    
lmk04616写入0075 00    
lmk04616write 0076 00    

lmk04616写入0094 02           
lmk04616写入0095 13.        
lmk04616写入0096 27          

lmk04616写入0010 1E            
lmk04616写入0011 01

什么是缺失/错误?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过 GUI TICS Pro 将配置保存为.TCS 文件 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法向您发送.TCS 文件、因为我不使用 GUI TICS Pro。

    我在特定环境中使用 LMK04616器件。  我能够 使用来自 ClkIN0或 OSCIN 的时钟基准在时钟缓冲模式下成功配置器件、  

    我只需要在 PLL2模式下配置它的帮助

    此致

    Joel Bevier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    可以在不连接 EVM 的情况下使用 TICS Pro GUI。  

    更改配置后、您可以导出十六进制文件以查看与编程寄存器序列可能不同的内容。

    此致、