This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:保持功能

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/868098/cdcm7005-hold-over-function

器件型号:CDCM7005

您好!

客户希望了解保持功能。

1.触发保持功能是什么? 当发生失锁事件时、保持功能是否立即工作?

2.保持功能是否同时工作基准时钟的频率偏移和无基准时钟?

当基准时钟被电缆断开时、基准时钟上会产生一些噪声。 该噪声是否会影响输出时钟?  

 我认为保持功能会立即通过失锁事件工作、它不会发生太大的变化、因为环路滤波器和电荷泵会通过失锁事件立即变为三态。

4.客户更改寄存器设置以保持激活。 该寄存器更改是否正确?

PLL 锁定状态          ->     更改寄存器以保持     

文字0:001ff7fc        ->      不变

WORD1:077fffc1        ->      277fffc1.

文字2:d00938a2       ->      没有缝隙

文字3:0000001b      ->       00000a1b

5.请告知我们是否需要在加电时设置寄存器后进行任何保持设置。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在度假、期待稍后获得答案。

    但我们可以首先参考 CDCM7005数据表"9.3.4频率保持模式"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han-San、

    如果我的理解是正确的、

     - 模拟锁定检测功能必须用于保持功能

     -进入保持功能所需的锁定状态。

     -如果 PFD 检测到一个超出锁定窗口的情况,则进入保持模式

     -如果基准时钟上有一个边沿,则从保持模式中恢复

    以上理解是否正确?

    >>然后,它在返回保持循环的开头之前启动64个周期的锁定序列。

     1) 1) 这是否意味着下一个保持模式所需的锁定窗口中的64个时钟周期?

     2) 2)如果是、我想 CDCM7005在基准频率或噪声条件错误时不会进入保持模式。  

      我认为这是一件奇怪的事情。 我会误解什么?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    很抱歉、我们的回复较晚、请查看我的以下评论:

    正确保持功能肯定需要模拟锁定检测、因为数字锁定检测可能会在建立有效锁定或失锁信号之前来回跳转。 (请在数据表9.3.2中查找模拟和数字锁定检测之间的差异)

    2.根据数据表图21、进入保持模式之前有两个决策步骤。 首先需要解锁 PLL、因为 PFD 的两个输入的相位差必须超出锁定检测窗口。 其次、它会等待 PLL_LOCK 引脚变为低电平、然后再进入保持模式。 这个额外的延迟时间可防止错误的锁定/解锁指示并且由外部负载电容设定。

    与之前的说明相同、保持启动前需要两个步骤、但根据图21、步骤2可通过寄存器设置来绕过。

    此外、根据图21、PFD 上的第一个有效基准输入会停止保持并启动锁定序列。

    5.在它退出保持模式后,PLL 会等待64个 PFD 周期,然后再决定它是否会再次进入保持模式。

    6.我不明白为什么你说它不会在错误的参考频率进入保持状态。 错误的基准频率肯定会导致 PLL 解锁、并最终使器件进入保持模式。

    此致、
    Hao