This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1216:CDCLVD1216输入时钟问题

Guru**** 2931000 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/867848/cdclvd1216-cdclvd1216-input-clock-question

器件型号:CDCLVD1216

大家好、整个团队。

我们的系统向另一个模块 CDCLVD1216时钟输入提供交流耦合 LVDS 时钟。 我们最近发现、该模块需要直流耦合输入(第三方 CDCLVD1216上的 VREF 未连接;差分输入在信号之间只有100欧姆端接)。 对于组合系统、这意味着 CDCLVD1216输入没有直流偏置。 根据 CDCLVD1216数据表、VICM 被指定为最小1V。

 

由于未提供直流偏置且最低要求 VICM 为1V、我们预计 CDCLVD1216将不工作(无时钟输出)。 这不是发生的事情。 CDCLVD1216输出运行正常(在系统中和实验室工作台上进行了功能验证)。 您能帮助我了解这为什么起作用吗?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以工作、但并不意味着它可以始终与不同的装置配合工作。

    我们的器件具有数据表规格的设计裕度。 但 TI 无法保证规格。 超出数据表。 请按数据表规格进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑、

    我能理解 TI 无法保证规格。 超出数据表。 请您回答客户的问题吗?  我们是否可以考虑 CDCLVD1216的输入具有周内部直流偏置? 如果不是、我认为在  这种情况下它不起作用。

    非常感谢您的建议。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果您想继续研究此案例、请尝试在交流电容器之前和 交流电容器之后测量信号。 然后、我们可以知道输入引脚上的偏置电平。

    将偏置与数据表规格进行比较、并得出结论以保留设计或更改设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑、

    感谢你的答复。
    我希望您在离线时讨论它。

    此致、
    Akihisa Tamazaki