This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:新设计建议。

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, CDCE62005, LMK00301, CDCM6208, LMK03328
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/868300/cdce62005-new-design-recommendation

器件型号:CDCE62005
主题中讨论的其他器件:TMS320C6678LMK00301CDCM6208LMK03328

您好!

在我的设计中、我需要支持以下频率:

100MHz PECL x2

6.67 HCSL

CDC62005似乎符合我的要求。 是否建议在新设计中使用此器件?

谢谢、

艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想详细介绍一下我的应用。  

    在我的设计中、我将使用多达9个 TMS320C6678。

    每个器件都需要:

    100MHz LVPECL x2

    6.67MHz HCSL

    对于这种情况、您推荐的解决方案是什么?

    谢谢、

    艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCE62005 --> 100MHz LVPECL x2 + 66.67MHz LVPECL x1  --> 1:10缓冲器 LMK00301 x3 (2个单元用于100MHz LVPECL 扇出,1个单元用于66.67MHz HCSL 扇出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!

    我的设计中的 SGMII 时钟似乎需要312.5MHz 而不是100MHz。

    您是否有一个能够在 同一器件上生成100、66.667和312.5MHz 的解决方案?

    正如我看到的、CDC62005无法做到这一点。  

    谢谢、

    艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCM6208 (无 EEPROM)

    LMK03328 (带 EEPROM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的解决方案有两个组成部分。 对吧?

    是否有单个器件解决方案?

    谢谢、

    艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个组件解决方案:

    CDCM6208 (无 EEPROM)

    LMK03328 (带 EEPROM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!