This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:设计审查申请 TPL5111

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/867997/tpl5111-design-review-request-tpl5111

器件型号:TPL5111

你好

我申请设计审查。

您能回顾一下电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已转交给有关工程师,但由于节假日会有一些延误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图表明、您希望使用由两个并联137K 电阻器和68.5k 等效电阻器组成的网络将计时器设置为60分钟间隔。

    如果我们参考数据表中的表3、我们可以看到该电阻值使时间间隔介于10到20分钟之间。

    对于所需的60分钟间隔、我们建议通过 DELAY/M_DRV 引脚对地的电阻为124.91k、或者221k 和287k 并联电阻网络。

    您能否确认您打算进行60分钟的间隔? 您是否还可以确认您打算在单次模式而不是计时器模式下操作该部件?

    此致、

    Adam