This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:使用 TICS Pro 软件对 PIC 进行编程

Guru**** 2519650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/864865/lmx2595evm-programming-pics-using-tics-pro-software

器件型号:LMX2595EVM

您好!

我让合成器与 Reference Pro 一起工作、同时使用 TICS Pro 软件控制输出频率。 但是、当我将 LMX2595EVM 模块的电压电源重新打开时、似乎忘记了该程序、因此我必须再次写入寄存器。 是否有办法解决此问题?我能否使用 TICS Pro 软件对 PIC 进行编程以控制 LMX2595EVM 模块?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum、

    芯片中没有 NVM、因此电源故障将丢失所有写入的寄存器。 内部 POR 会将所有寄存器复位为它们的芯片默认值。  

    您可以使用 TICS Pro 创建所需的所有寄存器值、以.txt 格式导出、然后将其转储到处理器中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以通过 TICS Pro 接收十六进制寄存器值、但我如何将其转储到处理器中。 当然、需要某种代码、我不知道从哪里开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Callum、

    在 TICSPro 上、您可以转到菜单并执行"File"->"Export Hex Register Values"。

    现在、如果您询问如何设置微处理器、这一点完全不是我的优势。

    22年前、我确实帮助有人使用 COP8微处理器实现了这一目标。  这是非常古老的,我相信有更好的选择,但这是他写的。   通常、您应该能够从 TICSPro 获取寄存器数据、然后设置一些内容来加载所有寄存器。

    此致、
    Deane2e.ti.com/.../AN_2D00_1098.pdf