请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCM6208 您好!
我们的客户对 LVDS 输出的 VCM 有疑问。
根据 D/S、交流耦合 VCM = VDD-0.76V (P14 6.17 LVDS (低功耗 CML)输出特性)。
如果不使用交流耦合、则每个差分输出的内部50Ω Ω 上拉电阻可被视为100Ω Ω 差分。
查看图12、我们可以理解这一点。
根据 D/S、交流耦合 VCM = VDD-0.76V (P14 6.17 LVDS (低功耗 CML)输出特性)。
如果不使用交流耦合、则每个差分输出的内部50Ω Ω 上拉电阻可被视为100Ω Ω 差分。
查看图12、我们可以理解这一点。
正确吗?
实际测量值是相同的。
我还有一个问题。
输出电路为 CML。 为什么它的 VCM=VDD-0.76V?
他们提出这个问题是因为使用常见的 CML 电路进行仿真不会导致这个 VCM。
实际测量值是相同的。
我还有一个问题。
输出电路为 CML。 为什么它的 VCM=VDD-0.76V?
他们提出这个问题是因为使用常见的 CML 电路进行仿真不会导致这个 VCM。
请注意、
Hiroshi