This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:特定配置的寄存器设置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/867923/lmk04828-register-settings-for-a-particular-configuration

器件型号:LMK04828

您好!

我尝试使用具有以下时钟配置的 TSW40RFx EVM。

参考时钟为122.88MHz。

O/p 时钟如下。

122.88MHz。

2.245.76 MHz

2457.6MHz。  

如何为此配置生成寄存器设置?

请告诉我。

Mallesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议  首先使用 GUI TICS Pro、它可以显示输入和输出频率。

    在 TICS Pro 中完成设置后、您可以了解 TSW40RF8x EVM GUI 中的 LMK04828设置。 只需手动复制即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Shawn。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    在给定一组寄存器值的情况下、如何计算 DCLKOUT0的频率?  

    数据表中没有给出 PLL o/p 频率的等式。  

    也许我缺少一些东西。

    请告诉我。

    Mallesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器值仅存储分频器信息、不包含频率信息。

    下面是一种将寄存器加载到 GUI TICS Pro 中的方法。

    1、将 LMK04828寄存器值保存在一个 txt 文件中、例如"LMK04828Reg.txt"。

    2、TICS Pro -->文件-->导出十六进制寄存器值--> HexRegisterValues.txt,文件名可以更改。

    3、使用文本编辑工具在步骤1和步骤2中编辑文件。 请勿更改"HexRegisterValues.txt"格式、只需将寄存器值从"LMK04828Reg.txt"复制到"HexRegisterValues.txt"。 全部完成、另存为 新的"HexRegisterValues.txt"。

    4、TICS Pro -->选项卡"CLKIN 和 PLL"-->输入 CLKinx 频率和 VCXO 频率作为您的应用

    5、TICS Pro -->文件-->导入十六进制寄存器值-->新的"HexRegisterValues.txt"。 现在、GUI 将显示正确的输出频率