This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:布局和环路滤波器问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/866090/lmx2594-question-of-layout-and-loop-filter

器件型号:LMX2594

 您好、TI 专家、

 我有两个问题:  

 1.对于环路滤波器的布局、我发现 lmx2594演示的放置方式如下:C1、C2、C3、R2、R3、R4 位于 CPout、C4靠近 VTune。 但出于某种原因、我的布局未遵循此布局。我将所有环路滤波 器组件放在 VTune 术语处。此布局是否会影响相位噪声?或者我是否应该参考演示布局?

 我的 PLL 工作频率为10~12.5GHz,我在 PLLATINUM SIM 软件的帮助下设计和优化了滤波器、滤波器如下:C1=0.39nF C2=68nF R2=0.068KΩ C3=2.7nF R3=0 Ω、如果我想在 不考虑时间锁定的情况下获得最佳相位噪声和杂散、该环路是否足够好  但环路需要在高温和低温下保持稳定?因为当我 继续优化并发现结果变化不大。我的 fosc=368.64M、FPD=122.88M、OSC 噪声为:1k:-119dBc/Hz:-133dBc/Hz 1M:-148dBc/Hz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    如果 CPout 和 C1之间的布线较短、则可以正常工作。 该走线还应不受其他走线的干扰。  

    2.相位裕度表示环路的稳定性,在您的设计中,您应该检查相位裕度。 使用"高级"进行仿真时、您将看到相补角选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     在相位噪声降级的情况下、我最后将 C1放置在靠近 Cpout 引脚的位置。

    是的,我选择了“高级级别”进行仿真。但由于 我使用的频带太宽,当我使用上述滤波器并更改为不同的频率时,我看到相位裕度也发生了一些变化,但大约为65度。这是否意味着它是可以的?因为我从中知道 PLL 书籍、据说当相位裕度介于45到70之间时、滤波器是稳定的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我要说、只要相位裕度大于30度、环路就会稳定。 我们可以为特定目标特意选择不同的相位裕度、例如更好的集成抖动;在某些偏移频率下更好的相位噪声等