This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:交流输出特性

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/868916/lmk05318-ac-output-characteristics

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件: LMK04808

大家好、LMK05318团队:

  众所周知、交流输出频率最大为800MHz 但请注意(5)说明:“输出频率可以超过 fout 最大规格,但输出摆幅可能小于 VOD 最小规格”

  TI 能否在频率为1000MHz 和1200MHz 时提供最差的输出摆幅?  我们需要知道最差的摆幅才能为其选择最佳缓冲器。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 未在 LMK05318上进行描述。

    但您可以参阅 LMK04808的"6.7典型特性:时钟输出交流特性"、只需感受输出驱动器中的 VOD 和频率关系即可。 该值与 LMK05318不完全相同。

    请注意 LMK05318 AC-LVPECL VOD 输出电压摆幅(VOH - VOL): (Fout = 156.25MHz 时的典型值)、最小 值500 (典型值)。  800, 最大1000 mV