This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:相位调制

Guru**** 2800825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/867728/lmx2572lp-phase-modulation

器件型号:LMX2572LP

您好!

我将开始一个需要 PLL 和某种形式的相位调制的设计。 在数据表的初始扫描中、如果 LMX2572LP 能够同时执行这两项操作、则可能是最佳选择。 我意识到该器件的目标是 FSK 而非 PSK、但我希望如果它能够实现一个、它也可以实现另一个。

数据表的第7.3.12节似乎是相关的部分、但从这一点来看、我不太确定它是否能够按我的要求工作。 我想在两个方向上进行相移、但看起来可能只能添加相位、而我需要提前和延迟。 如果我告诉它一次前进350度、它会尝试增加350度(几乎是一个完整周期)还是会增加-10度? 我还需要限制相位变化的速度-如果我将环路滤波器带宽设置得足够低、这是否会控制相位变化率并防止任何几乎立即的阶跃变化?

如果这不可行、我想替代方法是以一种方式使频率斜升、然后以斜升下方的积分形式实现相移。 不过、这似乎容易出错、因为我不会直接控制相位。

有没有人建议这种做法是否可行,如果可行,最好的做法是什么?

谢谢、

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将其转发给美国的团队。 可能是因为假期而晚回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    相移沿正向方向移动、您可以使其向前移动10度、然后向前移动340度(看起来像-10度)。

    相移有效时间与小数 DEN 值成正比。 如果您希望立即响应、请缩小 DEN 尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    谢谢。 遗憾的是、负相移的控制与正相移的控制不同。 °我°了350 μ s 的°并将 DEN 设置为小值、输出信号是否会移动+350 μ s 或-10 μ s、即是否会增加额外的不需要周期? 这似乎没有什么不同、但如果它快速增加了一个额外的周期、而我不希望它违反我的其他要求之一。

    我将使用输出分频器8、与使用较小的分频器值相比、这是否会使它在隐藏额外周期方面更加宽容?

    谢谢、

    戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    如果您从0度开始并使其移动350度、则它将移动350度、但下一个上升沿看起来将像-10度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    从您所说的内容来看、似乎应该可以让某些东西正常工作、所以可以在评估板上尝试一下。 感谢您对此提供的帮助。

    戈登。