This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:VCO 校准

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/868329/lmx2571-vco-calibration

器件型号:LMX2571

大家好、

我对 VCO 校准有疑问。
数据表描述了典型的 VCO 校准时间为140us。

问题在这里、是否允许在校准完成之前重新发送新的频率数据?
不管是否允许、新的频率数据是否有效?

e.g)
将 F1数据发送到 LMX2571、然后进行校准(FCAL_EN=1)。 →在140us 通过之前、向 LMX2571发送新的 F2数据、然后进行校准(FCAL_EN=1)。

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。

     校准前、PLL 中的所有分频器设置应该准备就绪。

    如果 N 分频器发生变化、则对相关寄存器进行编程、然后在 FCAL_EN = 1的情况下对 R0进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢你的答复。

    我们在更改分频器值时进行校准、但这里的问题是、在完成校准之前更改分频器值时、没有问题?

    下面是过程
    1.将 F1分频器数据发送到 LMX2571
    2.进行校准(在 FCAL_EN = 1时对 R0进行编程)
    3.在完成 F1校准(<140us)之前、将 F2分频器数据发送到 LMX2571
    4.在这种情况下(F1校准未完成、但新的 F2数据已发送至 LMX2571)、是否有问题?


    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此操作无法获得 F2的校准结果、因此您需要在 F2数据后再进行一次校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    分压器位于环路之外、分压器的任何变化都不需要 VCO 校准。  

    仅当需要交替进行 VCO 频率时、才需要进行 VCO 校准。

    因此、在您的过程中、无需执行步骤2。  

    如果 F1校准正在进行中、您可以对 F2寄存器进行编程、而不会发生任何冲突、因为 F2未激活。 您还可以对 F1非 PLL 环路寄存器进行编程、例如输出功率设置和通道分频器设置。