This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/869029/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

您好、先生、

我对 LMX2595几乎没有什么疑问  

1) 1) VCO 的调谐电压范围是多少、  

2) 2)有两个输出(RFoutAP、RFoutBP) 是使用通道分频器实现的。 如何获得。 频率的分频方式。 使用任何分压器。  

3) 3)如何声称设计的环路滤波器适用于整个频率范围。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singam:

    每次校准后、调谐电压约为1.3V。

    基本上、通道分频器是一个高速计数器。

    我们可以使用我们的设计工具 PLL SIM 验证环路滤波器。