This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541SQ2690E 的热值

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2541, LMX2581, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/866836/thermal-value-of-lmx2541sq2690e

主题中讨论的其他器件:LMX2541LMX2581LMX2594

尊敬的 TI 社区团队:

请提供 LMX2541SQ2690E 器件的以下热参数值

ӨJA (°C/W)=?
ӨJC (°C/W) =?
ӨJB (°C/W) =?
TJ ('C)=?

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2541数据表未显示它们。 需要一些时间才能找到它们。

    但 LMX2541的功耗并不大、您的工作温度条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作温度为+55C

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维亚

    这是一个较旧的器件、我们没有这些值。

    话虽如此、电流消耗更低、我们可以对其进行估算。

    LMX2581采用32引脚封装、其 θ J=30 C/W 和 θ J-case=4 C/W

    LMX2594采用40引脚封装、θ j=30 C/W、θ j-case = 0.9 C/W

    因此、如果您在3.3V 时的工作电流约为170mA、则这大约为0.5W

    因此、如果我们忽略 θ J 外壳和所有其他热性能、则会使温度悲观地上升15°C。  

    在 Theta-J 情况下、我认为增加的值会小得多。  底部有一个金属 DAP 用于散热。

    因此、我认为散热问题不应太大。

    此致、
    Dean