This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595输出功率

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/867832/lmx2595-lmx2595-output-power

器件型号:LMX2595
Thread 中讨论的其他部件:LMX2594

尊敬的 TI 团队:

 

我的 LMX2595输出功率有问题。 当频率锁定在7GHz 时、输出功率近似为-7dBm。 参考频率为100MHz、倍频器使能。 环路滤波器带宽为200kHz、与 LMX2595EVM 相同。 我使用电感器(18nH)上拉。 如何提高输出功率? 你有什么建议吗?

 

此致、

 

富阿特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2595输出功率寄存器设置如何?

    GUI TICS Pro 可以将您的设置保存为 .TCS 格式文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    在附件中 、您可以找到 TCS 文件。  除了我更改 输出功率寄存器之外。 功率变化约为1dBm。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记 了附件。 您可以在下面看到。e2e.ti.com/.../LMX2595_5F00_23_5F00_12.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输出功率数据是使用您自己的电路板获取的吗? 您可以分享原理图吗?

    您的寄存器正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    原理图 类似于 eval。 电路板。 您可以在下面看到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8625.High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdfFaut、

    在这些较高的频率下、请考虑使用较小的电感器、如1nH。

    此外、我还随附了这份非正式文档、其中深入讨论了输出功率。  它基于 LMX2594

    此致、

    Dean