This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571乘法器

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/868120/lmx2571-lmx2571-mult-divider

器件型号:LMX2571

大家好、

 

我对 LMX2571 MULT 分频器有疑问。

 

当 MULT_F2值和预分频器值相同(MULT_F2=预分频器=4)且环境温度较高时,LMX2571内部 VCO 不会锁定。

 

这违反了以下评论、但您能否告诉我为什么 Mult 值必须大于预分频器值技术观点?

(MULT 值必须大于预分频器值)

 

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅

    8.1.9乘法器
    R 分频器中乘法器 MULT 的主要用途是将带内小数杂散推离得远
    载波、以便环路滤波器可以滤除杂散。

    否则、我们失去了主要目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    我还有一个问题。
    如上所述、当 MULT_F2值和预分频器值相同(MULT_F2=预分频器= 4)且环境温度较高时、LMX2571内部 VCO 不会锁定。

    关于这一点、当我们执行以下过程时、VCO 交替重复 LOCK⇔UNLOCK。
    1、在 MULT_F2=Pre-diver=4时发送特定频率的寄存器设置
    2. VCO 已锁定
    将 LMX2571加热至50~60C
    4.更改 Ninteger/NUM/DEN 寄存器设置
    5.重新校准
    6. VCO 已解锁

    6之后、当我们重复4到5时、VCO 交替重复锁定/解锁。

    您能否告诉我 LMX2571重复此锁定/解锁的原因?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    TI 无法认可违反此限制。

    我 对 LMX2571的 Mult 随温度变化进行了表征、并发现 PLL_R_PRE <MULT was necessary for reliable locking. 的要求

    我在正常、慢速和快速转弯处尝试了这种方法、并看到了这个问题、尤其是在较高的温度下。  请参阅随附的图

    这种特征是一段时间前的、但设计告诉我这与时间有关。  您可以在下面的第一列中看到 PRE_R、而其他列是 MULT。  该值是故障次数。

    PRE_R (如下)

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    2.

    0

    0

    0

    3.

    4.

    0

    0

    0

    0

    4.

    7.

    1

    0

    0

    0

    5.

    0

    1

    1

    0

    0

    6.

    2.

    2.

    1

    0

    7.

    2.

    3.

    0

    8.

    0

    4.

    1

    9.

    2.

    2.

    10.

    0

    0

     

    此致、
    Dean