This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:最大电流消耗和输出端口设置

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/868258/lmk03328-max-current-consumption-and-output-port-setting

器件型号:LMK03328

大家好、

您是否建议进行以下查询?

・μ A 电流消耗
数据表第8页介绍了"8.6电气特性-电源"。
是运行期间的最大电流消耗 IDD 输入、IDD-PLL1、2、IDD-DIG、Iddo_01、 第9页上的_23、_4、_5和_6?
第8页上的 IDD 和 IDDO 是什么意思?

・关于输出端口
如果您查看数据表第29页的"10.2功能方框图"、OUT0和1、2和3、4、5、 6和7可以独立设置输出频率、但正确吗?
其他端口设置是否有任何影响?
谢谢
此致、
Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、LDD:内核电流消耗、包括来自 VDD_IN ,VDD_PLL1,VDD_PLL2,VDD_DIG 的电流

    Iddo:Iddo 输出电流消耗、包括来自 VDDO_x 的电流

    第9页仅显示 了一个示例案例。 请参阅第9页、但使用第8页中的数据估算应用的功耗。

    2、是的、您的回答正确。 有6个独立的输出分频器。

    对于不同的输出频率和 VCO 源、请考虑输出串扰、请参阅下图。

    将相同频率的时钟或非抖动敏感型时钟放在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    让我向您提出其他问题。
    1、P9、而不是 p8、是否显示了一个示例?
    使用8个端口和2PLL 时的最大电流消耗是多少?
    78+168+130+60+108+75+75+75+75+75+75=952mA?
    2、对于相同的 VCO 源、不同的输出频率是否应考虑串扰?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我将向您提出另一个问题。
    1、p8、而不是 P9、是否显示了一个示例?
    使用8端口和2端口时的最大电流消耗是多少?
    2、在使用相同的 VCO 输出不同频率时、是否最好考虑串扰?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅最新的 LMK03328数据表。

    2、是的。