This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:不带合成器电源电压的 LMX2594参考时钟

Guru**** 2416470 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/868223/lmx2594-reference-clock-to-lmx2594-without-synthesizer-power-voltage

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2592

请帮助。

在没有合成器(LMX2594)电源时、是否可以向合成器应用基准信号? 合成器是否会失败?  是否允许在 LMX 上长时间将参考时钟提供给合成器而不使用电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 LMX2592数据表:

    绝对最大额定值

    VCC 引脚以外引脚的 VIN 输入电压:最小值–0.3V,最大 值 VCC + 0.3V

    长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    因此、当 VCC = 0V 时、如果基准摆幅长时间保持在0.6Vpp (交流耦合)以下、只需确保它保持在0.6Vpp 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LMX2592 数据表包含有关断电时 OSCin 引脚上允许的信号的信息。 但对于 LMX2594合成器、数据表中没有此类数据。 因此,我提出了这个问题。 我们有一个合成器  LMX2594 和~ 1.9Vpp 的基准信号摆幅。  是否可以将此类信号应用到基准 Vcc = 0时合成器的输入? 还是不能接受并导致合成器损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2594不会立即损坏、但长时间不允许损坏 、因为在这种情况下、电源钳位二极管有损坏的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!  我们将努力避免这种情况。